请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61170 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好、Jasper、
如前所述、我使用 TPS61170将-12V IN 转换为5V、并验证在 TINA 中模拟的 I AM 是否相同、但仿真结果不显示5V、而仅显示 SW 输出
我遵循应用报告 SNVA740中提到的类似拓扑
您能否检查并执行 needfule2e.ti.com/.../flyback-_2D00_12V-to-5V--.TSCe2e.ti.com/.../flyback-_2D00_12V-to-5V.TSC、我将在此处附加.tsc 文件?