请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3914 您好!
我的客户正在使用 LM3914V (PLCC 封装)。
该器件具有 N/C 引脚、即7引脚和9引脚。
这些引脚是否在内部连接任何东西?
我的客户想知道7和9引脚是否不能连接到其他引脚、Vcc 或 GND。
此致、
Shimizu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.