This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3914:PLCC 封装的 N/C 引脚

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757645/lm3914-n-c-pin-of-plcc-package

器件型号:LM3914

您好!

我的客户正在使用 LM3914V (PLCC 封装)。
该器件具有 N/C 引脚、即7引脚和9引脚。
这些引脚是否在内部连接任何东西?

我的客户想知道7和9引脚是否不能连接到其他引脚、Vcc 或 GND。

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shimizu、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请注意、我们的回复可能会因即将到来的假日而延迟。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu、您好!

    对于 LM3914 PLCC 封装、引脚7和9应在电路板上保持悬空、即不应连接到电路板上的任何其他引脚、信号、GND 或 VCC、而应完全悬空。

    此致、
    辽卡特