This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27GDK000EVM:我是否需要 GDK?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757725/bq27gdk000evm-do-i-need-gdk

器件型号:BQ27GDK000EVM

您好!

我打算在测试床上(稳定)以及在动态条件下的 RC 汽车上研究2芯锂聚合物电池(7、4V)的充电/放电情况。 我还没有购买过所有链条:充电器-bq25882和 BQ25713、电量计 bq27421-g1a 以及平衡和保护:bq77915。

我的问题是:这些和 BQ Battery Management Studio 是否足以确定恒定电流下的放电特性(和放电曲线)、或者我需要一个 GDK 电路板?

GDK 是否是用于锂离子和锂聚合物的真正可编程电池测试系统?

谢谢你。

雷达  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、GDK 不是。 它只是用作燃油表充放电的演示器。 它不用作完整的测试仪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Bart。 我的第二个问题的答案是明确的。 但是、我能否在不购买 GDK 评估板的情况下确定放电曲线? 这是我的第一个问题、我仍然没有答案。
    此致、
    雷达
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 SourceMeter 或负载轻松实现该目的。 您只需要以 C/2速率进行 CHG/DSG。 数字源表非常适合、因为它可以拉/灌电流。