请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27GDK000EVM
您好!
我打算在测试床上(稳定)以及在动态条件下的 RC 汽车上研究2芯锂聚合物电池(7、4V)的充电/放电情况。 我还没有购买过所有链条:充电器-bq25882和 BQ25713、电量计 bq27421-g1a 以及平衡和保护:bq77915。
我的问题是:这些和 BQ Battery Management Studio 是否足以确定恒定电流下的放电特性(和放电曲线)、或者我需要一个 GDK 电路板?
GDK 是否是用于锂离子和锂聚合物的真正可编程电池测试系统?
谢谢你。
雷达