请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90120A 我们的 UCD90120a 配置使用 C 语言程序进行更新、该程序将 UCD 数据闪存写入脚本转换为 PMBus 命令。
我们注意到、为了使新配置生效、我们需要对电路板进行下电上电。
我们的期望是、在数据闪存写入脚本中执行 SOFT_RESET (DBH)会使新配置生效。
来自 UCD90xxx 序列发生器和系统安全控制器 PMBus 命令参考:
10.12 (DBH) SOFT_RESET (MFR_SPECIFIC_11)
此只写发送字节命令可重新启动控制器固件。 在固件重新启动之前、任何有效电压输出都将关闭。
这与 ROM_MODE 命令相同、不同之处在于它不会降低程序闪存的完整性
字。 有关 ROM 和程序闪存完整性字的详细信息、请参阅第10.6节。
为什么不会发生这种情况? 我们需要做些什么才能使其正常工作?