This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:新的 UCD 配置在 SOFT_RESET 上无效

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757562/ucd90120a-new-ucd-configuration-not-taking-effect-on-soft_reset

器件型号:UCD90120A

我们的 UCD90120a 配置使用 C 语言程序进行更新、该程序将 UCD 数据闪存写入脚本转换为 PMBus 命令。

我们注意到、为了使新配置生效、我们需要对电路板进行下电上电。

我们的期望是、在数据闪存写入脚本中执行 SOFT_RESET (DBH)会使新配置生效。

来自 UCD90xxx 序列发生器和系统安全控制器 PMBus 命令参考

10.12 (DBH) SOFT_RESET (MFR_SPECIFIC_11)
  此只写发送字节命令可重新启动控制器固件。  在固件重新启动之前、任何有效电压输出都将关闭。
  这与 ROM_MODE 命令相同、不同之处在于它不会降低程序闪存的完整性
  字。 有关 ROM 和程序闪存完整性字的详细信息、请参阅第10.6节。

为什么不会发生这种情况? 我们需要做些什么才能使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David
    SOFT_RESET 命令应重新加载配置。 是否可以确认是否正确发出了重置命令?
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您说"重新加载配置"时、这意味着:
    输出轨断电、然后按照新配置指定的顺序重新加电?

    I (尝试)发出 SMBus"发送字节"请求、并将 SOFT_RESET 作为命令。
    我将仔细检查一下、看看这是否不正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它不是。 固定的。 谢谢你。