请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3488 工具/软件:WEBENCH设计工具
你(们)好
我使用 webench (连接)…创建了一个设计。 我发现漏极 MOSFET 和栅极 MOSFET 上的这些信号已经为10mA、而不是100mA (我的最大值)...it 似乎在…Ω 反向电流下工作 电流为100mA 时,MOSFET 会中断,并且在我附近有分离的脉冲序列...
这是非常奇怪的情况。
Mario.e2e.ti.com/.../7411.WebenchReportsServlet_2D00_100mA.pdf