This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3488:lm3488

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753300/webench-tools-lm3488-lm3488

器件型号:LM3488

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我使用 webench (连接)…创建了一个设计。 我发现漏极 MOSFET 和栅极 MOSFET 上的这些信号已经为10mA、而不是100mA (我的最大值)...it 似乎在…Ω 反向电流下工作 电流为100mA 时,MOSFET 会中断,并且在我附近有分离的脉冲序列...

这是非常奇怪的情况。

Mario.e2e.ti.com/.../7411.WebenchReportsServlet_2D00_100mA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    感谢您使用 LM3488。 您能否说出 MOSFET 和二极管的器件型号? 您能否展示自己用于设计 PCB 的原理图版本? 示波器图片看起来不是很异常、但您确实有很多可通过布局优化解决的开启铃声。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    建议使用 BSZ520N15NS3 G 和 SK220ATR。
    您可以看到、负载为3mA (最小值)…时、导通 MOSFET 的时间非常长。
    Mario。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    我想查看您的布局。 如果您不想分享、请在您的开关节点处添加一个 RC 缓冲器吗? 恐怕在较高负载电流下开关期间 MOSFET 上会出现高电压尖峰。 另一种方法是通过添加几欧姆栅极电阻来降低开关速度。

    谢谢、
    Youhao