This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5320:隔离式高侧软件

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754066/ucc5320-isolated-high-side-sw

器件型号:UCC5320

您好!

我们收到了客户关于 UCC5320的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑将 UCC5320用作用于继电器驱动的隔离式高侧 SW。 请参阅下图。

——这种用法是否有问题?
-建议对每个未使用的终端(IN-、OUTL)进行何种终端处理?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamashiro-San、您好!

    我是该器件的应用工程师、我将帮助您解决问题。

    1) 1)最大电流要求是峰值拉电流要求还是恒定电流(100%占空比)要求? 我们的栅极驱动器用于提供高拉电流和灌电流、但无法保持高输出电流。

    2) 2)我认为 OUTL 和 OUTH 都需要连接到继电器以提供灌电流(如果控制方案是基于调制的)

    3) 3)未使用的输入应连接到 GND1。 如果不需要、OUTL 应连接到 VEE2 (但我认为正确的操作需要 OUTH 和 OUTL)

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 我将与客户确认、并在下周结束时告知您

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我们等待客户时、您能帮助我了解客户为什么需要隔离式栅极驱动器来驱动继电器吗?

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、他们担心高电压板对数字板的不良噪声影响。 因此、他们希望使用隔离开关。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的深入见解、我期待您的客户提供反馈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉回答延迟。 我与客户进行了讨论。

    -栅极驱动器的电流为直流20mA。
    它不需要灌电流。 仅拉电流。

    有关详细信息、请参阅下图。 是否对此类使用有任何疑问?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20mA 直流电流在该器件的安全限值范围内、如数据表的第8.8节所示。 UCC5320SCD 输出端的最大安全限值为36mA、最大值为1.09W。   

    确保结温不超过最大150°C 非常重要。 这受环境温度和功率耗散的影响。
    如  需更多信息、请参阅数据表和应用手册 www.ti.com/.../spra953c.pdf 中的热性能信息。  

    只要 UCC5320S 保持在安全限值范围内、此应用就应该工作。  

    如果您的问题得到了解答,请按绿色的“已解决”按钮。

    此致、
    Mateo