您好!
我们收到了客户关于 UCC5320的问题。
请帮帮我们。
[问题]
他们正在考虑将 UCC5320用作用于继电器驱动的隔离式高侧 SW。 请参阅下图。
——这种用法是否有问题?
-建议对每个未使用的终端(IN-、OUTL)进行何种终端处理?
此致、
tateo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
20mA 直流电流在该器件的安全限值范围内、如数据表的第8.8节所示。 UCC5320SCD 输出端的最大安全限值为36mA、最大值为1.09W。
确保结温不超过最大150°C 非常重要。 这受环境温度和功率耗散的影响。
如 需更多信息、请参阅数据表和应用手册 www.ti.com/.../spra953c.pdf 中的热性能信息。
只要 UCC5320S 保持在安全限值范围内、此应用就应该工作。
如果您的问题得到了解答,请按绿色的“已解决”按钮。
此致、
Mateo