主题中讨论的其他器件:TPS40140、LM5143、
您好!
TPS40140是 NRND、因此我正在寻找替代产品。 LM5143从我的位置(手动读取后)看起来正常。
PWM 控制器 应该具有的电流
-精确的电流共享
四相交错
-在运行期间改变输出的可能性 (由 SS 或者 FB 的操作)
输入/输出参数为24...60V 输入电压; 20...48V 输出电压;0.5...50A 输出电流
如果它能够在这个宽输出范围内保持稳定、则必须进行检查。 因此、我首先进行仿真、该仿真基于 LM5143-1模型和使用快速入门设计工具计算的参数。
只要输出电压固定为5V (GND 上的 FB1)、仿真就能正常运行。 如果我更换 FB1的 GND 连接并将其更换为 分压器(90k/10k -> 6Vout) 、仿真将失败。
在开关期间、LO2保持低电平、在 SS 达到0.6V 后、输出2被中断。
问:这是否是模型的问题? 我已经不知道这个特性 (与 可变输出电压交错) 没有被执行。
通常、我通过仿真开始这种开发、并逐步提高功能、直到最终设计(尽可能接近)。 这就是为什么这非常重要和
提前感谢您的帮助...
弗兰克