This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:将 TPS40140替换为 LM5143-Q1作为四相交错电流源

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40140, LM5143, LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756941/lm5143-q1-replacing-tps40140-by-lm5143-q1-as-four-phase-interleaved-current-source

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40140、LM5143

您好!

TPS40140是 NRND、因此我正在寻找替代产品。 LM5143从我的位置(手动读取后)看起来正常。

PWM 控制器 应该具有的电流

-精确的电流共享

四相交错

-在运行期间改变输出的可能性  (由 SS 或者 FB 的操作)  

输入/输出参数为24...60V 输入电压; 20...48V 输出电压;0.5...50A 输出电流

如果它能够在这个宽输出范围内保持稳定、则必须进行检查。     因此、我首先进行仿真、该仿真基于 LM5143-1模型和使用快速入门设计工具计算的参数。

只要输出电压固定为5V (GND 上的 FB1)、仿真就能正常运行。 如果我更换 FB1的 GND 连接并将其更换为 分压器(90k/10k -> 6Vout) 、仿真将失败。

在开关期间、LO2保持低电平、在 SS 达到0.6V 后、输出2被中断。

问:这是否是模型的问题? 我已经不知道这个特性 (与 可变输出电压交错) 没有被执行。

通常、我通过仿真开始这种开发、并逐步提高功能、直到最终设计(尽可能接近)。 这就是为什么这非常重要和

提前感谢您的帮助...

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    感谢您的深入分析。 让我与产品专家联系、以解决您的问题。 您将在第二天或第二天收到回复。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    WEBENCH 上的 LM5143-Q1尚未启用电气仿真。

    如果您在产品文件夹的"工具与软件"部分中提到 PSPICE 模型、请告知我们吗?

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    我更喜欢使用 pspice、很高兴 TI 通过提供出色的 pspice 模型来支持这一点...

    在这种情况下、我通常会执行以下操作:tools&software->spice model ->打开仿真文件、第一个仿真作为启动检查 ->根据最终设计开始更改。

    我对交错进行了更改,从5V 固定输出开始:好的;我使用分压 器90k/10k 连接 FB1,LO2保持接地。

    这就是当前的情况。

    感谢您的快速响应...

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    感谢您的快速响应。 我们会将其转发给相关的 SPICE 模型团队、以查看您的疑问/问题。

    此致、
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    请您与我们分享测试台、以便我们可以对其进行研究。

    此致、
    Ashis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashis、

    它已上传。

    希望你看到同样的效果

    谢谢

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    我们无法下载该项目,您可以在此处附加该项目。

    此致、
    Ashis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashis、
    不知道出现了什么问题、我使用了"插入代码、附加文件管理器..." 上传功能。

    无论如何、为了确保我再次从头开始、并根据快速启动工具进行了更改。 我看到了一些差异、调整了补偿值并获得了我所期望的结果。
    有时、模型比真实的零件更敏感、但此时我的问题得到了解决。

    为什么 COMP 达到稳压点时从1V 跳到2V、并且我发现占空比没有变化、可能是我在检查评估板后回来了...

    到目前为止、谢谢
    弗兰克