请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1020 尊敬的 TI 专家:
我的客户将在新项目中设计 LMG1020、他们的要求是1ns 脉宽和50~60MHz 工作频率。
是否需要从 LMG1020EVM 更改任何参数以满足其要求?
此外、 在 LMG1020EVM 上、INP 引脚之前的低于 circut 的功能是什么?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.