This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:1ns 脉宽和50~60MHz 工作频率参考原理图

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756912/lmg1020-1ns-pulse-width-and-50-60mhz-operation-reference-schematics

器件型号:LMG1020

尊敬的 TI 专家:

我的客户将在新项目中设计 LMG1020、他们的要求是1ns 脉宽和50~60MHz 工作频率。

是否需要从 LMG1020EVM 更改任何参数以满足其要求?

此外、 在 LMG1020EVM 上、INP 引脚之前的低于 circut 的功能是什么?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bruce Li:

    感谢您询问 LMG1020 EVM。

    如果您有函数发生器中的100ns 输入脉冲、则可以保留脉冲短接器(R9、C11)/和栅极缓冲器(R10)组合。

    您可以减小脉冲宽度、直到在输入端实现1ns。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeffery:
    非常感谢您的热情支持。 我将与客户分享您的建议。