请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55340 客户正在使用 TPS55340设计24V 2A 升压电源。 输入电压为18V Lio 电池或24 VDC 适配器。 我已要求客户验证下面方框图中的最大输入电压。 我的问题是、由于24V 交流/直流适配器的容差、输入电压可能会超过输出电压。 当 TPS55340 输入电压等于或超过输出电压时会发生什么情况? 下面包括 Webench 设计和简化框图。
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=1D34AACBDD0FF
谢谢、
标记