This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:最大输入电压

Guru**** 2594580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757157/tps55340-maximum-input-voltage

器件型号:TPS55340

客户正在使用 TPS55340设计24V 2A 升压电源。 输入电压为18V Lio 电池或24 VDC 适配器。  我已要求客户验证下面方框图中的最大输入电压。  我的问题是、由于24V 交流/直流适配器的容差、输入电压可能会超过输出电压。   当 TPS55340 输入电压等于或超过输出电压时会发生什么情况?  下面包括 Webench 设计和简化框图。

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=1D34AACBDD0FF

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    当 vadapter=Vo_24V 时、TPS55340以最短导通时间工作。  Vo_24V 可能比24V 目标稍高一些。。 当 Vadapter 高于 Vo_24V+ VF (其中 Vf 是输出整流器二极管的压降  )时、转换器进入旁路模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢海伦!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气、祝您好运!