This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:将 RT 引脚拉至大约2.5V 至3k 的影响

Guru**** 2797465 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757594/lm5085-effects-of-pulling-rt-pin-to-about-2-5v-through-3k

器件型号:LM5085

大家好、我继承了一个使用 LM5085的 DAC 控制电源。  RT (从 RT 引脚到 VIN)为383k。

DAC 控制电压:

  • 缓冲至 VCTRL_BUFD
  • 通过2.00k 馈送到 FB 引脚(我获取此器件;较低的 VCTRL_BUFD 将提高输出电压)
  • 出于我尚不了解的原因、如果 VCTRL_BUFD 大于2.50V、比较  器将打开一个小型 FET、通过3.01k 将 RT 引脚连接到 VCTRL_BUFD。

如果 RT 引脚的 VIN 为383k、VIN 为3.01k 至2.5..5V、那么我非常希望了解 LM5085如何工作。

谢谢!

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VIN 为60V。
    有一个单独的 FET 电路将 RT/SHDN 引脚接地以禁用电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、

    下面是正在进行的操作:

    LM5085在 VCTRL_BUFD < 2.5V 的情况下以正常恒定导通时间运行。 RT 电压大约为2V (请参阅数据表中的图8)。

    然后、VCTRL_BUFD 达到2.5V。 FET 打开并通过一个3k 电阻器将 RT 连接至2.5V、此电阻器将 RT 电压上拉至2.5V (不是一直到2.5V、而是相当大的2.5V)。 这减少了导通时间(请参阅图6与图8相关)、并增加了与 VCTRL_BUFD 成比例的运行频率。

    这意味着当 DAC 将输出电压驱动至较低水平时、开关频率会增加。 增大的开关频率可降低输出纹波、如果您的纹波规格表示为 VOUT 的百分比、则较低的 VOUT 将需要较小的纹波才能获得相同的百分比规格。

    很酷的电路! 如果您有任何疑问、请告诉我。
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    结果表明、这旨在提高低输出电压下的开关频率、以减少输出纹波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sam!