Other Parts Discussed in Thread: LM5085
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5085 大家好、我继承了一个使用 LM5085的 DAC 控制电源。 RT (从 RT 引脚到 VIN)为383k。
DAC 控制电压:
- 缓冲至 VCTRL_BUFD
- 通过2.00k 馈送到 FB 引脚(我获取此器件;较低的 VCTRL_BUFD 将提高输出电压)
- 出于我尚不了解的原因、如果 VCTRL_BUFD 大于2.50V、比较 器将打开一个小型 FET、通过3.01k 将 RT 引脚连接到 VCTRL_BUFD。
如果 RT 引脚的 VIN 为383k、VIN 为3.01k 至2.5..5V、那么我非常希望了解 LM5085如何工作。
谢谢!
Scott