请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950 主题中讨论的其他器件: UCC27714
大家好、
我的一位客户正在使用 UCC28950和 UCC27714对其下一代产品进行全桥电源评估。
在评估过程中、它们将 UCC28950 A/C 输出连接到 UCC27714输入 LI ( 用于低侧 FET 驱动的信号输入)
和 B/D 输出连接到 UCC27714输入、HI ( 高侧 FET 驱动器的信号)、因为它们的 PCB 板设计错误。
因此、UCC27714高侧驱动器损坏。
他们将修复跳线丢失的连接、并继续评估。
但他们想知道 UCC27714高侧 损坏的原因。
从 空载开始、高侧的栅极信号在电源运行时首先导通是否存在问题?
请问您能不能评论一下可能的原因是什么?
非常感谢您的回复或评论。
此致、
Kazuya Nakai。