This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:全桥的外部 MOS FET 驱动信号、A/C 和 B/D 时序。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754462/ucc28950-external-mos-fet-drive-signal-a-c-and-b-d-timing-for-full-bridge

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC27714

 大家好、

 我的一位客户正在使用 UCC28950和 UCC27714对其下一代产品进行全桥电源评估。

 在评估过程中、它们将 UCC28950 A/C 输出连接到 UCC27714输入 LI ( 用于低侧 FET 驱动的信号输入)

 和 B/D 输出连接到 UCC27714输入、HI ( 高侧 FET 驱动器的信号)、因为它们的 PCB 板设计错误。

 因此、UCC27714高侧驱动器损坏。

 他们将修复跳线丢失的连接、并继续评估。

 但他们想知道 UCC27714高侧 损坏的原因。  

 从 空载开始、高侧的栅极信号在电源运行时首先导通是否存在问题?

 请问您能不能评论一下可能的原因是什么?

   非常感谢您的回复或评论。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nakai-San

    这可能是问题的一部分、但我认为主要问题是、如果您将进入高侧 MOSFET 的信号与进入低侧 MOSFET 的信号交换、则次级侧上的电压极性将相反。 例如、如果信号反向、则不会使用 OUTA/OUTD 信号操作 QA 和 QD 开关、而是在变压器初级侧施加正电压、而是操作 QB 和 QC 开关、并在变压器初级侧施加负电压。 这意味着 SR 上的电压是反向的、并且考虑到它们也没有反向 OTFT/OUTF 信号、因此变压器的初级侧将看到由 SR 形成的短路、而 SR 通过 SR 信号和的体二极管导通 其他 SR。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    感谢你的答复。 您的评论对客户和我都很有帮助。

    此致、
    Kazuya Nakai。