This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:DSG MOSFET 具有关断延迟

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756934/bq40z80-dsg-mosfet-has-a-turn-off-delay

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1

您好!

我按照 BQ40Z80 EVM 原理图制作了测试板、发现 DSG MOSFET 在 CUV、OC 测试期间具有关断延迟。 当我移除 C15、C16电容器时、它工作正常、无关断延迟。  VCC 引脚上是否需要200pF 电容器? BQ40Z50-R1 EVM 原理图中没有电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否移除了 PACK 引脚上的电容? 电容 C6? 这将缩短 DSG FET 关断时间。 Vcc 上的另外两个电容是必需的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、
    是的。 我已通过测试删除了 C15+C16+C6或 C15+C16或 C6、但仅删除了 C15+C16即可缩短 DSG FET 关断时间。 在 VCC 引脚上需要两个电容器有什么问题或原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为、在高电压下进行滤波和开关瞬变时都需要这种滤波器。 我将通过系统确认这一点、如果是这样、请在此处回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们与系统工程师进行了检查、Vcc 上的电容应不会影响 DSG FET 的关断。