This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3910:LP3910SQX-AP/NOPB。 器件默认电压选项

Guru**** 2594580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757261/lp3910-lp3910sqx-ap-nopb-device-default-voltage-options

器件型号:LP3910

尊敬的:

   LP3910SQX-AP/NOPB 数据表中没有电压选项、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP3910SQX-AP 具有以下设置:

    可订购编号 LDO1 LDO2 BUCK1 降压通道2 降压/升压 伊克 电池低阈值
    LP3910SQX-AP 2.8V 1.5 V 1.45V 1.8V 3.3V 100mA 2.5V

    此致、

    Rick S.