This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:查询相关燃油表故障监测

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754637/bq27742-g1-query-related-fuel-gauge-chem-id-updation

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好、onyx 先生、

非常感谢您先生。 我正在研究与项目相关的电量监测计。 正如我已经告诉过您的、我已经制作了简单的 i2c 程序来获得放电模式下的 SoC 值和电压、但 SoC 没有随电压值变化。 您建议我更新电量监测计的化学 ID 和其他程序。 到目前为止、我已经为化学 ID 执行了 rel-disrel-relel 周期、并获得了353、因为化学 ID 是 GPC_chem_report 格式 、我更新了电量监测计(BQ27742)的该值、同时也进行了校准。

然后我再次尝试通过我的旧 i2c 代码(与 stm32l053通信)获取 SoC 和电压值。 结果太棒了。 在放电模式下、SoC 值开始变化。 这意味着新的电池 ID 可用于我的电池的电量监测计(Tenergy 3.7V 1400mAh)。 所以我的第一个问题是我是否仍然需要完成电量监测计的学习周期过程??  


我在一家公司工作、目前公司的项目要求使用1000数量的电量监测计(BQ27742-G1)。 那么,我们是否可以获得所有具有新化学品 ID:353 的电量监测计作为 TI 的默认输入??   

如果没有、如何在不使用 BQstudio 和 EVM2400的情况下更新所有电量监测计中的化学 ID? 让我用所有的方法来实现它。 我是否需要使用代码来更新 chem ID、如果是、如何?   

谢谢你

Reena Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 EVM 用户指南。 bqStudio 具有化学插件、您可以在其中执行此更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能会感到困惑。 我知道如何使用 BQstudio 更新 chem id、并且已阅读 EVM 用户指南。 我的问题不是关于如何更新 chem id。 问题是我能否从 TI 组件获得一组内置化学成分 ID 353的电量监测计(我需要大约1000个电量监测计- BQ27742-G1)?? 因为如果可能的话、我不需要自己更新。 如果不可能、则有任何方法可以在不使用 BQstudio 的情况下更新 chem id。

    谢谢你
    此致
    Reena Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reena、

    我看到、只需转到"Golden Image"、导出 srec、bq.fs 或 df.fs 即可。

    它包含可加载到 MCU 中的映像、MCU 仅解析这些文件(例如 df.fs)以更新数据闪存内容。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    因此,我无法获得新的电量计(BQ27742-G1),其 ID 为353。 正如您告诉我的、我创建了黄金文件。 但我现在对如何在微控制器中上载该内容感到困惑(我在项目中使用的是 stm32L053)?
    请指导我如何将此 golden 文件与主程序代码一起附加?
    请建议我是否需要完成电量监测计的学习周期过程。 因为在更新化学 ID 后、我看到电量监测计的结果更好、但仍然不准确。
    对于我的项目、我需要我的电池必须在3600mV 终止(它应该在3600mV 时指示 SoC 0%)、我正在通过将我的终止电压设置为3600mV 来完成这一操作。 这是我可以终止的方式吗?

    谢谢
    此致、
    Reena Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Reena、

    要开始生产、请参阅 www.ti.com/.../slua449f.pdf 和此处的主题帖 e2e.ti.com/.../2797509

    就 V 项而言、是的、在 V 项时、您的监测计将报告0%的 RSOC。 您需要按照我在另一篇帖子中向您回复的建议进行学习周期。