主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好、onyx 先生、
非常感谢您先生。 我正在研究与项目相关的电量监测计。 正如我已经告诉过您的、我已经制作了简单的 i2c 程序来获得放电模式下的 SoC 值和电压、但 SoC 没有随电压值变化。 您建议我更新电量监测计的化学 ID 和其他程序。 到目前为止、我已经为化学 ID 执行了 rel-disrel-relel 周期、并获得了353、因为化学 ID 是 GPC_chem_report 格式 、我更新了电量监测计(BQ27742)的该值、同时也进行了校准。
然后我再次尝试通过我的旧 i2c 代码(与 stm32l053通信)获取 SoC 和电压值。 结果太棒了。 在放电模式下、SoC 值开始变化。 这意味着新的电池 ID 可用于我的电池的电量监测计(Tenergy 3.7V 1400mAh)。 所以我的第一个问题是我是否仍然需要完成电量监测计的学习周期过程??
我在一家公司工作、目前公司的项目要求使用1000数量的电量监测计(BQ27742-G1)。 那么,我们是否可以获得所有具有新化学品 ID:353 的电量监测计作为 TI 的默认输入??
如果没有、如何在不使用 BQstudio 和 EVM2400的情况下更新所有电量监测计中的化学 ID? 让我用所有的方法来实现它。 我是否需要使用代码来更新 chem ID、如果是、如何?
谢谢你
Reena Patel