This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:VBUS 和 VDDA 最大电流

Guru**** 2592100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754438/bq25713-vbus-and-vdda-maximum-current

器件型号:BQ25713

您好专家、

我的客户希望尽量减少电阻器的使用、以便他们计算 RC 滤波器 VBUS 和 VDDA 电阻器的粉末消耗。 我们是否有测试结果? 或者、如果我们需要将其更改为0402、这对它是可以的吗? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ann、

    我觉得这篇文章有两个不同的问题。

    一个听起来像是 VBUS 和 VDDA 上 RC 滤波器的功耗。 您讨论的是哪些滤波器?

    第二个问题与减小电阻器的封装尺寸有关?

    您能否提供有关您正在寻找的功耗信息以及您正在寻找的 RC 滤波器的更多信息?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joel、

    感谢您的回复! RC 滤波器。 我们想知道选择 R13/R18时 VBUS 和 VDDA 的功耗。 客户希望使用0402尺寸的电阻器、并希望确保不会超过功耗。 非常感谢!!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ann、

    有关 VBUS 工作电流的参考、请参阅电气特性表的静态电流部分。

    如果您查看任何 IAC_SW_或 IOTG_STANDBY 参数、它们会将 IVBUS 作为总 IQ 的一部分。 这些电流的最大值可能为6.2mA、因此 IVBUS 自然会更小。

    我们没有有关 VDDA 上电流消耗的数据、但如果出于任何原因存在浪涌电流、10欧姆电阻器会将该电流保持在非常低的水平。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    感谢您的反馈! 我们似乎可以对两个电阻器使用0402尺寸、对吧? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ann、

    封装尺寸不应影响这些电阻器的性能。


    此致、
    Joel H