This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:最大冰与占空比间的关系

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757446/uln2003a-maximum-ice-vs-duty-cycle

器件型号:ULN2003A
主题中讨论的其他器件: TPL7407LA

大家好、

根据下面的数据表、我对此有三个问题:

每个通道的最大冰电流还是7个通道的总电流?

2.如果我要使用4个通道、并将其中两个通道设置为80%占空比、将另两个通道设置为30%占空比。 此类应用的最大电流是多少?

3.下图的 Vs 电压和其他测试条件是什么?  

请就此分享一些建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您与 E2E 联系!

    正确、图5是指最大集电极电流、具体取决于通道数。 最大集电极电流将取决于器件的自发热和最高结温、因此我无法为您提供一个值、因为它取决于系统条件。 您可以 在此处阅读有关 ULN2003A 和 TPL7407LA 热耗散的更多信息

    该应用手册还为您提供了有关如何计算器件热耗散的说明。

    谢谢、

    Arthur Huan