请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27750
尊敬的 TI 专家:
从下面 BQ27750的数据闪存表中、我们可以看到许多未定义的地址、例如0x4020、0x4030.... 当我的客户在制造过程中执行 DF 检查时、他们发现某些未定义地址的数据值会不时发生变化。 如果他们跳过这些 未定义的地址、是否可以、是否存在任何潜在风险? 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:BQ27750
尊敬的 TI 专家:
从下面 BQ27750的数据闪存表中、我们可以看到许多未定义的地址、例如0x4020、0x4030.... 当我的客户在制造过程中执行 DF 检查时、他们发现某些未定义地址的数据值会不时发生变化。 如果他们跳过这些 未定义的地址、是否可以、是否存在任何潜在风险? 非常感谢。
尊敬的 Kangkang:
客户 在开始时执行校准、并将测量板与电池单元组装到整个电池组、然后对 电池组执行数据闪存检查。
他们发现一些数据包的0x4020地址的数据值 与大多数其他数据包不同。 因此、他们想知道这是否是一个问题、如果这个值无关紧要、
它们将 放弃 0x4020的数据闪存检查、并可能跳过 TRM 中的其他未定义地址检查。 您能提供一些建议吗? 非常感谢。