This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:数据闪存表未定义的地址确认

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754497/bq27750-data-flash-table-undefined-addresses-confirm

器件型号:BQ27750

尊敬的 TI 专家:

从下面 BQ27750的数据闪存表中、我们可以看到许多未定义的地址、例如0x4020、0x4030.... 当我的客户在制造过程中执行 DF 检查时、他们发现某些未定义地址的数据值会不时发生变化。  如果他们跳过这些 未定义的地址、是否可以、是否存在任何潜在风险? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们是否正在尝试执行校准?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kangkang:

    客户 在开始时执行校准、并将测量板与电池单元组装到整个电池组、然后对 电池组执行数据闪存检查。

    他们发现一些数据包的0x4020地址的数据值 与大多数其他数据包不同。  因此、他们想知道这是否是一个问题、如果这个值无关紧要、

    它们将 放弃 0x4020的数据闪存检查、并可能跳过 TRM 中的其他未定义地址检查。 您能提供一些建议吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、

    您能否更详细地了解正在执行的过程? 它们是将黄金映像编程到器件中、还是对常用默认映像进行编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    他们已将黄金映像编程到器件中。 在制造过程中、他们使用了 Nebula BMS 系统(http://www.e-nebula.com/) 来执行包括校准/编程/功能测试在内的所有流程。 在最后几步中、它将读取所有数据闪存内容并进行比较。 他们不确定应该只比较 TRM 中数据闪存表中定义的有限地址、还是应该比较0x4000~0x5000中数据闪存的所有地址?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    我将深入探讨这一点。 您能否详细说明正在更改的地址和值?  

    谢谢、

    E. Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    非常感谢您的支持。 下面是从0x4020中读取的数据闪存值:
    2040 FFFF FFFF 0000 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 适用于大多数 BQ27750封装
    2040 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 适用于100个以上的 BQ27750包
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    抱歉、应按以下顺序操作:
    2040 FFFF FFFF 0000 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 适用于100个以上的 BQ27750包
    2040 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 适用于大多数 BQ27750封装
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    是否有此案例的更新? 只有4位 FFFF 更改为0000、您能帮助检查这4位的含义吗? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    这不应导致错误、可以忽略。 这是数据存储器的未使用部分。 如果您也可以向我发送黄金文件以在我的结尾进行检查、我将私下向您发送消息。  

    谢谢、
    Eric Vos