请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63020
我们将使用您的 TPS63020。
我们能否在以下条件下使用它?
输入功率:3.45V~2.6V;但正常情况下会将输入保持在3.3V。
输出功率:3.3V
输出电流:2A
如果您无法接受输入功率和输出功率之间的间隙为0V、最小间隙是多少?
或者、您是否有任何其他降压-升压解决方案可用于此情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.