This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:TPS63020问题与设计审查

Guru**** 2587355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756824/tps63020-tps63020-question-and-design-review

器件型号:TPS63020

尊敬的 TI 成员:

 

我们将使用您的 TPS63020。

我们能否在以下条件下使用它?

 

输入功率:3.45V~2.6V;但正常情况下会将输入保持在3.3V。

输出功率:3.3V

输出电流:2A

 

如果您无法接受输入功率和输出功率之间的间隙为0V、最小间隙是多少?

或者、您是否有任何其他降压-升压解决方案可用于此情况?

 

您还能帮助查看设计吗? 我还附上电感器数据表以供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Parker、

    从输入到输出的0V 差值是我们所有降压/升压器件都能够使用的工作点。

    TPS63020是一款满足您要求的出色解决方案。

    从数据表中、您的电感器看起来正常。

    除了 EN 引脚上的网络外、该原理图对我来说也是可以的。 请向我解释您通过100k 电阻器直接连接到 VINA 以及 PWR_ON 信号的原因。

    我始终建议在应用中至少可能发生的最坏负载瞬态情况下检查设计的性能。

    请检查输入和输出上电容器的直流偏置降额。 如果您使用的是小型电容器、则降额可以是80%、然后电容小于建议的30uF。

    例如、如果您看一下数据表中的图28、则对于2A 负载电流、我们将使用4*22uF 电容、前提是在顶部反馈电阻器旁边添加了前馈 RC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的快速回复。

    关于 EN 连接、 我们将在 PCBA 中仅提供 VINA 或 PWR_ON 选项。

    感谢您提醒我们输入和输出电容器。

    实际上 、在正常使用情况下、我们的输出电流小于1A。 只有  在某些应用中、 峰值电流在短时间内将达到约2A。

    我们将根据您 的建议处理此问题。

    谢谢!

    Parker  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parker、

    对于所有开关转换器、建议使响应环路尽可能快、但速度尽可能慢。 因此、我建议先检查系统中未组装元件 R116和 C134的情况、然后检查响应是否足够快、仅在转换器响应不符合系统需求时添加这些元件。