This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TPS5430:施加500mA 负载时,5V 输出不稳定。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755685/webench-tools-tps5430-5v-output-is-not-stabilized-when-applying-a-500ma-load

器件型号:TPS5430

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我根据组件数据表中的示例实施了您的电源 TPS5430设计。

  • 输入电压- 10V - 35V
  • 输出电压- 5V
  • Iout-max = 3A

我还实现了数据表中建议的 PCB 布局。

当我打开输入电压= 24V 时、无任何负载、输出电压稳定在5V。

在100mA 的小负载下、Vout 仍在5V 范围内保持稳定。

但是、当我施加500mA 负载时、Vout 不再稳定、请参阅所附的图片。

以下是我的设计中使用的组件:

  • Cboot = 10nF (陶瓷电容0805)
  • L = 33µH:Bourns SRR1260A-330M - Farnell 参考:  2374128。
  • COUT = 220µF μ F 钽 AVX  TPSE227K010R0100 -辐射参考: 135-9974。
  • D: B340A
  • Cin:2 *陶瓷电容4.7µF μ F

您是否知道出现此问题的原因?

此致、

钽 AVX、220μF Ω、10V cc、ESR 100mΩ Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthias、

    它看起来像达到过流保护并进入断续模式(关断13-20毫秒、然后重试)。 请分享原理图和布局、以便我们了解导致这种情况的原因。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Sam、

    感谢您的回答。

    请找到以下原理图和布局:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthias、

    您的设计按照我们提供的说明做得很好。 这是一个有趣的问题。 我有一些想法:

    GND 引脚未连接到 IC 下方的散热焊盘。 您可以尝试重新设计电路板以连接它吗?
    2.请确认 ENA 是浮动的。 顶层看起来很近。
    3.尝试将引导电容器增加到0.1uF。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    再次感谢您的分析。

    1:"GND 引脚未连接到 IC 下方的散热焊盘":您是说我应该使用绿色路径而不是蓝色路径吗?

    2:是的、GND 非常接近 ENA、但我检查了它:ENA 悬空。 当电源被打开时、I 测得的 ENA = 5V。

    3.我用0.1µF 替换了 Cboot、没有发现任何区别。

    我执行了更多测试。

    我成功获得5V 输出电压和9 Ω 负载电阻。 Iout = 555mA。

    但在3欧姆负载下、输出不稳定-->同样的问题。

    我还尝试连接具有容性负载的器件(Lidar)、它的最大功耗为500mA 我还遇到连接激光雷达的问题。

    我尝试将电容器从220µF μ F 降至100µF μ F、但仍然存在问题。

    我33µH 了另一种类型的电感(相同的值"μ H ")、但它没有解决问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthias、
    1.建议添加绿色路径,但可能不是导致此问题的原因。 不过、仍然值得一试。
    2.好的。
    3.好的。

    如何使555mA 负载正常工作?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthias、

    您是否有输入电压的示波器截图? 如果导线较长且输入电容较小、则输入电压可能会有较大的偏差。 您的转换器在启动期间可能会消耗几安培电流。 您的电源电流限制设置为什么?

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Robert、

    下面是我的配置:

    -电线长1米
    - 22µF:4.7µF μ F +μ F 陶瓷电容器
    -电源:24V - 2A (最大值
    - Imax TPS5430:3A

    我已经将导线的长度减少到30cm、并且我在 Vin 中添加了一个330µF μ F 电解电容器来进行测试->它已经解决了我的问题!

    我驱动了2A 和激光雷达传感器。

    非常感谢您的支持。

    此致、Matthias