请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022 主题中讨论的其他器件:PMP9446、 PMP
尊敬的团队:
我的客户希望将此参考设计用于 Vin=12V、Vo=54V、Io=0.5A
我在上面发现了一些问题:
变压器匝数比为6:24、那么最大 Vo 应该是48V 吗? 即使 duty=100%、我仍然认为12V 输入电压将不会有54Vo。
2.对于次级侧二极管、为什么使用600V/10A 额定值?
根据我的理解、此参考设计适用于54V/0.75A 输出。 因此二极管反向电压应为12*4+54=102。 二极管平均 电流应为0.75A。
BR
Kevin