This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022的参考设计、PMP9446

Guru**** 2619875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757125/lm5022-reference-design-of-lm5022-pmp9446

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件:PMP9446PMP

尊敬的团队:

我的客户希望将此参考设计用于 Vin=12V、Vo=54V、Io=0.5A

我在上面发现了一些问题:

变压器匝数比为6:24、那么最大 Vo 应该是48V 吗? 即使 duty=100%、我仍然认为12V 输入电压将不会有54Vo。

2.对于次级侧二极管、为什么使用600V/10A 额定值?

根据我的理解、此参考设计适用于54V/0.75A 输出。 因此二极管反向电压应为12*4+54=102。 二极管平均 电流应为0.75A。  

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kuan Wei:

    不要错过降压型电路的这个。 这是反激式、Vout 和 Vin 的关系为:

    Vout = D /(1-D) x Vin/k

    其中 k 是变压器占空比。 理论上、如果 D 接近100%、它可能会产生非常高的输出电压。

    不需要600V 二极管。 我想设计人员可以使用它来制作电路板。

    顺便说一下、PMP 设计是由 PDS 组创建的、您可以向他们请求帮助。

    此致、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    非常感谢、您能否帮助您仔细检查二极管的电流和电压额定值?

    BR

    Kevin