This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:保险丝、TPS 2491和共模滤波器的连接顺序

Guru**** 2590730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491, TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755729/tps2491-order-of-connecting-fuse-tps-2491-and-common-mode-filter

器件型号:TPS2491
主题中讨论的其他器件: TPS2490

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPS2491周围的连接。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

(1)根据数据表 P.26 10.1.1 PC 电路板指南、当前连接是否符合数据表中的说明?

是否应更改为下面列出的内容?

10.1.1 PC 板指南(引文)

•TPS2490周围不同组件的接地连接必须直接相互连接并连接到 TPS2490的 GND 引脚、然后在一个点上连接到系统接地。 请勿通过大电流接地线将各种元件接地端相互连接。

(2)目前、输入元件的顺序是保险丝、共模滤波器、TPS2491。

在这种情况下、无法抑制共模滤波器的浪涌电流。

因此、我想订购保险丝、TPS2491、共模滤波器。 有问题吗?

在这种情况下、哪个 PGND 和 DGND 将是连接 TPS2491和共模滤波器的 GND?

此外、TPS2491、保险丝、共模滤波器是否有问题?

哪个应连接 PGND 或 DGND?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

e2e.ti.com/.../Question-about-TPS2491.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    我将对此进行研究并返回给您。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。

    我期待您的建议。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    对于问题- 1: 将 TPS2491器件周围的所有组件连接到其接地端(器件接地端) ,然后像下面那样连接到系统接地端(PGND)。

    关于 问题-2,关于部件的顺序。 通常、保险丝首先出现、以便在故障期间隔离整个系统、然后是 共模滤波器以抑制输入端的瞬变、然后是 TPS2491器件。 因此、我觉得电流连接良好。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    如果您没有任何后续问题、您能否关闭此主题?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。

    我将关闭该线程一次。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一