This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3279是否支持 RFFE 扩展读取/写入命令?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3279

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756665/does-lm3279-supports-rffe-extended-read-write-commands

主题中讨论的其他器件:LM3279

您好!

我计划在我正在学习的模块中使用 LM3279。 我的系统涉及另一个支持 RFFE 扩展读/写命令的从器件。 从 LM3279器件数据表中、我找不到扩展读取/写入支持。 那么、我想检查 LM3279是否支持 RFFE 扩展读取/写入?

注:我了解扩展的读/写命令用于访问更大的存储器空间。 但是、这些信息将有助于决定我需要在模块中使用的 RFFE 通信命令。

谢谢、
Mano Prabha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mano、

    数据表第7.5节提供了支持的命令序列。 遗憾的是、LM3279上没有扩展读取/写入功能。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    感谢您的及时响应!

    您是否可以推荐任何其他支持 RFFE 扩展读/写或扩展长读/写命令的 TI 器件?

    此致、
    Mano Prabha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马诺

    TI 具有 MIPI RFFE 接口的产品系列有限。 我看不到任何支持扩展读取/写入命令的命令。

    谢谢、
    Aaron