请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM3279您好!
我计划在我正在学习的模块中使用 LM3279。 我的系统涉及另一个支持 RFFE 扩展读/写命令的从器件。 从 LM3279器件数据表中、我找不到扩展读取/写入支持。 那么、我想检查 LM3279是否支持 RFFE 扩展读取/写入?
注:我了解扩展的读/写命令用于访问更大的存储器空间。 但是、这些信息将有助于决定我需要在模块中使用的 RFFE 通信命令。
谢谢、
Mano Prabha