请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53319 你(们)好
我从我的客户那里得到了一个有关 TPS53319的 VREG 电容器的问题。
该器件在典型应用中使用1uF 的 Vreg 电容器。
我可以使用10uF 的电容器吗?
此致、
横田洋三
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.