This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:TPS53319的 VREG 电容器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756885/tps53319-vreg-capacitor-of-tps53319

器件型号:TPS53319

你(们)好

我从我的客户那里得到了一个有关 TPS53319的 VREG 电容器的问题。
该器件在典型应用中使用1uF 的 Vreg 电容器。
我可以使用10uF 的电容器吗?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好横田洋三、
    VREG 是 LDO 的输出、需要一个特定的电容来实现 LDO 环路稳定性。 我强烈建议像在 EVM 中那样使用1uF。
    套件