This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:MP 的 BQ28Z610校准

Guru**** 2589290 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753082/bq28z610-bq28z610-calibration-for-mp

器件型号:BQ28Z610

尊敬的 TI 成员:

我正在构建一个工具,使用 MCU 针对我们的生产线校准 BQ28z610,

我已经阅读了校准表并构建了一个粗工具。

然后、我有一些有关校准的问题。 请在以下方面提供帮助:

1、电压校准:当我将新增益(电芯增益、BAT 增益、Pack 增益)写回 DataFlash 时,这些新增益将需要多长时间才会影响 DAStatus1中的值?  因为、我尝试  在立即写入增益后读取 DAStatus1。 但在这种情况下,结果对校准不是很好。

2、cc 失调电压和电路板失调电压校准: 根据数据表,不 需要 cc 失调电压和电路板失调电压校准,只 能观察到失调电流。 然后、 失调 电流 和电路板失调电流是多少?   

3、电流校准:当我进行电流校准时、某些芯片很难 实现良好的电流精度- 3mA 增量、然后是1000mA 负载。  但是、当我运行一 个自动 CC 偏移命令(0x0013)并再次进行电流校准时 、芯片的性能良好。  为什么会发生这种情况?

4、关于编程:I 编程地址0x4000 -数据闪存的0x5FFF、符合 SREC 文件(在 ROM 模式中)。   编程后、某些芯片在地址0x40C1 (CC 自动偏移)中具有与 SREC 文件不同的值、所有其他值相同。  好像芯片执行自动 CC 偏移命令,但我没有发送命令。  那么、这是正常情况吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon、

    1.您是指闪存生效需要多长时间? 确保设备未处于睡眠模式。 如果我们处于睡眠模式、则每10秒更新一次电压。 您可以发送复位以查看电压校准精度是否提高。

    电路板偏移是 SRN 和 SRP 上电路板产生的噪声。 CC 偏移不是必需的、但您也可以这样做、它会在内部将 SRN 和 SRP 短接、并期望0mA 电流过感测电阻。

    3.你的期望是什么? 这似乎在0.3%之内。 1000 mA 时为3 mA?

    4、是的、这是正常行为、我们在休息10小时内对芯片进行自动校准、电流低于睡眠电流但非零。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kang Kang、感谢您的回复、
    1、是的、这已经解决了、谢谢。
    2、您是说、当无换流器且无负载时、监测计的电流不是0mA、那么它需要进行电路板偏移还是 cc 偏移?
    3、是的、0.3%、我从社区中找到一些信息、似乎已经解决了。 我尝试禁用"CC 自动配置"处的"offset_take"位(编程后已启用、但实际上并未运行 Auto cc offset)、然后进行当前校准。 监测计始终具有良好的电流精度。 那么、这是一种正确的方法吗? 你怎么看?
    4、好的、谢谢

    新的混乱:
    BQ28z610的温度校准。 当我给监测计加电时,它的报告是17.8度,它随时间的推移而下降,两到三分钟后,它的报告是稳定的值:14.4。因此,加电后,我必须等待三分钟,然后再运行温度校准。 是吗? 生产线的时间很长、是否有缩短时间的想法?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不需要、监测计无需等待这么长的时间即可进行温度校准。 这意味着您在某种程度上具有热耦合(可能是杂散电阻或监测计附近出现任何发热)。 请检查您的原理图和布局。