请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40210 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我在 WEBENCH 的帮助下构建了一个 boostcontroller。 我使用了 WEBENCH 建议的组件
规格如下:
输入电压4.5-5.5V
输出电压为12V
输出电流为300mA
电路工作、但在负载增加时不会保持其输出电压。
原因可能是什么?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,谢谢你的快速回答。 我在电流感应电阻器上建立了一条链路、但它没有解决问题。
我包括了 Eagle 原理图