This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40210:WEBENCH®︎工具/TPS40210

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756752/webench-tools-tps40210-webench-tools-tps40210

器件型号:TPS40210

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我在 WEBENCH 的帮助下构建了一个 boostcontroller。 我使用了 WEBENCH 建议的组件

规格如下:

输入电压4.5-5.5V

输出电压为12V

输出电流为300mA

电路工作、但在负载增加时不会保持其输出电压。

原因可能是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    感谢您使用 TPS40210。 听起来电路达到了逐周期电流限制。 您可以尝试首先减小电流感应电阻器。 如果这不能解决我们的问题、我们希望您发布您的原理图以进行审阅。

    此致、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的快速回答。 我在电流感应电阻器上建立了一条链路、但它没有解决问题。

    我包括了 Eagle 原理图

    e2e.ti.com/.../opamppower3.sch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Youhao。 我找到了问题的原因。 它位于输出端的 LC 滤波器中。 感谢您的帮助!