This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:TPS22990的 CT 电压

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755223/tps22990-about-ct-voltage-of-tps22990

器件型号:TPS22990

您好!

我的客户正在考虑使用 TPS22990。

客户对 CT 电压有疑问。

以下条件下的建议 CT 电压是多少?

·输入电压:1.35V

·Vbias:5V

此致、

Yurie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yurie、  

    感谢您与 E2E 联系!

    我对你的问题有点困惑、我想知道你是否可以澄清。 CT 引脚由外部电容器控制、该电容器由器件内的内部电荷泵充电。 我们建议 CT 电容器电压的额定值为 VBIAS 电压的2X/3X、例如、如果 VBIAS 设置为4V、则 CT 上的最大电压可能高达12V。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arthur

    感谢您的教学。
    为什么建议 CT 电容器电压的额定电压为 VBIAS 电压的2X/3倍?
    为什么选择2X/3X?

    检查 CT 端子电压后、
    似乎施加了 Vbias 电压+输入电压。
    因为这是上述情况
    Vbias 5V +输入1.35V = 6.35V
    因此、我认为最好使用具有更高击穿电压的电容器。
    这种思维方式是否匹配?


    此致、
    Yurie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yurie、

    正确、由于 TPS22990是 NMOS 负载开关、因此 FET 栅极上的电压需要高于源极才能正确偏置 FET。 在 ORU 器件中、内部电荷泵有助于正确偏置栅极。 CT 电容器连接到栅极以降低器件的上升时间。 CT 额定电压应足够大、以便在这些较高的电压下不会出现任何降额。 因此、我们通常建议 CT 电容额定值至少为25V 或更高。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arthur


    感谢您的教学。
    请让我再问一个问题。

    在以下情况下、CT 端子处的电压升压是多少?
    输入电压:1.35V
    Vbias:3.3V

    我认为、在通过电荷泵将电压提升三倍后、可以将 V BIAS 调节到预先确定的栅极电压。
    我想知道它的价值。


    此致、
    Yurie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yurie、

    CT 引脚上的电压仍应约为 VBIAS 电压的3倍。 确认该值的最简单方法是订购 EVM 并在这些系统条件下测试器件。

    谢谢、

    黄亚瑟