请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22990 您好!
我的客户正在考虑使用 TPS22990。
客户对 CT 电压有疑问。
以下条件下的建议 CT 电压是多少?
·输入电压:1.35V
·Vbias:5V
此致、
Yurie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yurie、
正确、由于 TPS22990是 NMOS 负载开关、因此 FET 栅极上的电压需要高于源极才能正确偏置 FET。 在 ORU 器件中、内部电荷泵有助于正确偏置栅极。 CT 电容器连接到栅极以降低器件的上升时间。 CT 额定电压应足够大、以便在这些较高的电压下不会出现任何降额。 因此、我们通常建议 CT 电容额定值至少为25V 或更高。
谢谢、
黄亚瑟