This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:bq25606充电器电路不能#39;t 充电

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755634/bq25606-bq25606-charger-circuit-doesn-t-charge

器件型号:BQ25606

您好!

请帮帮我。 我设计了一个使用 bq25606的充电器电路、但它无法正常工作。 它不充电。

当我连接5V 输入而没有电池时、我只能获得2.2V 输出!

当我连接电池时、输出电压大约为3.5V。 电池电压为3.55V。 电池无法充电。

请查看下面的原理图。

我尝试重新焊接 IC 及其相同的行为。

我出了什么问题?

我将其设置为以1A 4.2V 充电。

谢谢!!

Emilija

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记添加两个 LED 都亮起了。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    从您的电路中、我看到您启用了 OTG 功能。

    因此、请将 OTG 引脚接地、然后您的充电器应正常运行。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意 Paul 的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将 OTG 引脚接地、但问题相同。

    电池充电电流为-6mA 也是很奇怪的。 我用另一个充电器测试了同一个电池、它是+1A。 为什么它出现在负6mA 时?

    谢谢。

    此致。

    Emilija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我的布局。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已经在 SYS 上有电压? 电压是多少? 该层是否与您的原理图完全匹配? 一种可能是您的 R16和 R26连接不好、并触发冷/热保护。

    除了 OTG、建议将 D+和 D-引脚连接在一起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYS 电压为3.512V、电池电压为3.6V。 当我断开电池时、系统电压为2.2V。 当我用万用表上的探针接触输出电容器时、会产生噪声。

    R16和 R26看起来已从电阻器连接到引脚。

    我将 D+/-连接在一起、但它仍然是一样的。

    我还可以测试什么?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我构建了另一个 PCB、现在它可以正常工作、但仍然不正常。

    当我没有连接电池时、系统输出从3.8V 变为4.2V。 它会波动。 输入电流也是如此。

    当我连接电池时、它会以1.2-1.4A 的电流开始充电、并降至0.5A、并从0.08A 至0.5A 的电流。

    您知道这种情况的发生原因吗? 可能是危险的焊接? 我自己用焊锡膏和热气枪焊接 QFN 芯片。

    请提供建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现问题是什么。 我的充电电流设置为高于输入电流。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。