请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51050B 您好!
我正在根据 SLUA731 (FOD GUI 用户手册)第6.3节进行 RX 校准。 我遇到了一些问题。
对于我的应用、我们选择的电池具有1000mA (1/LPP 503759)的充电电流、我选择了源表 Keithley 2400。
为了提供恒定电流、我应该在源表上使用什么顺从电压? 为什么?
我已经尝试使用最大合规电压、并且芯片已损坏;但是、如果我在3V 到4V (快速充电状态)之间使用、则源表上的电流读数与我设置的恒定电流不匹配、Vout、Vrect、PPR、PPT 始终保持不变。
我发现奇怪的是、改变合规电压并保持相同的恒定电流将允许我收集一些合理的数据、请参阅以下内容:
| 状态 | 状态 | 压差(V) | VRECT (V) | 输出电压(V) | 源表(A)上的电流读数 | PPT (mW) | PPR (mW) | VFOD (V) | 恒定电流设置为0.05A |
| 充电 | 快速充电/恒定电流 | 3. | 3.58. | 3.34. | -0.756 | 3610. | 3476 | 0.607 | |
| 3.2. | 3.75 | 3.54. | -0.756 | 3726. | 3632. | 0.608 | |||
| 3.4. | 3.93 | 3.74. | -0.754 | 3906. | 3789 | 0.608 | |||
| 3.6. | 4.12 | 3.93 | -0.753 | 4068 | 4062. | 0.609. | |||
| 3.8. | 4.33. | 4.13 | -0.752. | 4241. | 4218 | 0.609. | |||
| 恒压充电 | 4. | 4.51. | 4.3. | -0.613 | 3520. | 3515. | 0.505 | ||
| 4.1. | 4.52. | 4.31. | -0.298 | 1681. | 1640. | 0.264 | |||
| 充电 | 关闭 | 4.2. | 不适用 | ||||||
谢谢你
-Bo