This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:RX 校准问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756815/bq51050b-rx-calibration-questions

器件型号:BQ51050B

您好!

我正在根据 SLUA731 (FOD GUI 用户手册)第6.3节进行 RX 校准。  我遇到了一些问题。  

对于我的应用、我们选择的电池具有1000mA (1/LPP 503759)的充电电流、我选择了源表 Keithley 2400。

为了提供恒定电流、我应该在源表上使用什么顺从电压? 为什么?   

我已经尝试使用最大合规电压、并且芯片已损坏;但是、如果我在3V 到4V (快速充电状态)之间使用、则源表上的电流读数与我设置的恒定电流不匹配、Vout、Vrect、PPR、PPT 始终保持不变。  

我发现奇怪的是、改变合规电压并保持相同的恒定电流将允许我收集一些合理的数据、请参阅以下内容:

状态 状态 压差(V) VRECT (V) 输出电压(V) 源表(A)上的电流读数 PPT (mW) PPR (mW) VFOD (V) 恒定电流设置为0.05A
充电 快速充电/恒定电流 3. 3.58. 3.34. -0.756 3610. 3476 0.607
3.2. 3.75 3.54. -0.756 3726. 3632. 0.608
3.4. 3.93 3.74. -0.754 3906. 3789 0.608
3.6. 4.12 3.93 -0.753 4068 4062. 0.609.
3.8. 4.33. 4.13 -0.752. 4241. 4218 0.609.
恒压充电 4. 4.51. 4.3. -0.613 3520. 3515. 0.505
4.1. 4.52. 4.31. -0.298 1681. 1640. 0.264
充电 关闭 4.2. 不适用

谢谢你
-Bo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Bo
    我将与你联系--我们需要处理这个脱机问题。