请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5000 主题中讨论的其他器件:LM5015、 LM5001
大家好、
我的客户在非隔离式反激式配置中使用 LM5000、可以在隔离式配置中使用光隔离器反馈(例如、为正向设计的 LM5015)、是否有适合该情况的参考设计?
如果无法实现、您是否 能够向我展示一个具有至少75V 集成开关的组件、可以在其中完成上述操作?
非常感谢、
Antonio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.