This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5000:采用光隔离器的隔离式配置?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5015, LM5000, LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752515/lm5000-isolated-configuration-with-opt-isolator

器件型号:LM5000
主题中讨论的其他器件:LM5015LM5001

大家好、

我的客户在非隔离式反激式配置中使用 LM5000、可以在隔离式配置中使用光隔离器反馈(例如、为正向设计的 LM5015)、是否有适合该情况的参考设计?


如果无法实现、您是否 能够向我展示一个具有至少75V 集成开关的组件、可以在其中完成上述操作?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    为什么客户仍然希望使用光隔离器反馈、即使这是非隔离型反激式转换器也是如此?
    您可以参阅 LM5001数据表的第15页、在这里可以找到类似的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    感谢您的回复。

    LM5001的问题是电流限制为2A (LM5000)至1A。

    客户需要超过1A 的电流。

    还有其他建议吗?

    非常感谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    您能告诉我 Vin 范围、Vo 和 IO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    我仍在等待您的回复。 我将首先关闭此主题。 如果您有任何新问题、请再次回复。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack、您好、感谢您、只要客户给我反馈、我就会随时向您提供最新信息。