工具/软件:Linux
大家好、我们将调试 TPS53681、它将 通过 PMBus 命令控制 A 通道以输出 PWM1/PWM2/PWM3、并通过三芯 片 CSD95490Q5MC 获得0.42V 电压、现在用于读取/写入寄存器的 IIC 全部正常、我的配置如下所示: 0x00寄存器设置为0x00、0x03寄存器设置为0x00、0x04寄存器设置为0x02、0x01寄存器设置为0x80、0x02寄存器设置为0x1B、 0x24寄存器设置为0x0029、0x2B 寄存器设置为0x001B、0x21寄存器设置为0x001D、其他寄存器使用默认值、 但 在 TPS53681输出端点未测量到 PWM、 因此现在我需要了解如何通过 发送 PMBus 命令通过 TPS53681输出预期的 PWM、或者是否有相应的开发演示代码、希望在此作出回应、谢谢。